请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8703D-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8702D-Q1、
TI 团队、
是否可以在 DRV8703D-Q1 / DRV8702D-Q1中配置高侧断路?
客户需求:
- 需要唯一的 HB IC 版本。
- 共模电压调节。
- 高侧再循环是我的最佳选择(低侧可以接受、但不太可取)
数据表令人困惑:



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI 团队、
是否可以在 DRV8703D-Q1 / DRV8702D-Q1中配置高侧断路?
客户需求:
数据表令人困惑:



尊敬的 Piotr:
要根据客户条件运行、MODE =高阻态(具有电流调节功能)。 在电流调节期间、当电流调节激活时、TOFF 期间会启用低侧 FET。 如数据表下图所示、仅当在高侧配置(其他电机端子连接到 GND)下驱动时、电流调节才起作用。 如果您计划在低侧配置下驱动(电机连接在 SH 和 VM 之间)、则建议 MODE=1。

遗憾的是、当启用电流调节时(MODE =高阻态)、无法使电流再循环经过高侧 FET。
[/报价]
这是数据表上的一个拼写错误。 当 MODE=1时、电流调节被禁用。
此致、
巴勃罗·阿梅特