This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:针对 DRV8323R 驱动器的评估板支持

Guru**** 2481425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323R, TMS320F28069F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1219225/drv8323r-evaluation-board-support-for-drv8323r-driver

器件型号:DRV8323R
主题中讨论的其他器件: TMS320F28069F

各位专家、您好!

对于客户的以下疑问、我们需要您的帮助。

我计划使用 DRV8323R 驱动器的评估板来驱动山地滑板电机、我需要以下方面的澄清:

  1. 能否将外部角度传感器连接到评估板以控制我的系统? 如果没有、您能否推荐支持此功能的替代器件?

  2. 是否可以将该评估板与 MATLAB/Simulink 设置连接、以生成控制算法并将其转储至控制器?

提前感谢您。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnathan:

    我将在内部与其进行接洽。 我的目标是 在下星期五之前得到回复。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    BOOSTXL-DRV8323Rx EVM 无法直接支持角度传感器。 角度传感器的使用取决于 与 BOOSTXL-DRV8323Rx EVM 搭配使用的处理器。  TMS320F28069F 就是一个可以使用的处理器示例。

    我建议就此主题联系 C200团队、因为他们可以更好地支持此问题。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的支持。 我将就此主题与 C2000团队联系、并告知是否可以使用  TMS320F28069F。

    此致、

    Jonathan