This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:半桥配置中的开路负载检测

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1219867/drv8714-q1-open-load-detection-in-half-bridge-configuration

器件型号:DRV8714-Q1

大家好、

我的客户计划在半桥模式下与以下架构一样使用 DRV8714-Q1。 HSD 表示高侧开关。 我可以知道如何实现以下架构的开路负载检测吗?

我在下面的帖子中发现了一个非常类似的主题、但处于 H 桥模式

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1063984/drv8714-q1-osc-and-ool

谢谢你

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    我已将此帖子分配给另一位专家以寻求支持。 他将在24小时内与我们联系并作出答复。

    提前感谢您的耐心等待。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    感谢您的提问。 在 HSD 打开期间、DRV 可以区分开路或非开路。 然而、在 HSD 关闭期间、DRV 无法区分开路和正常状态。

    在 HSD 开启期间、我们可以使用第3页和第4页场景。 左侧 DRV 可替换为 ON.e2e.ti.com/.../0714.DRV87xx_2D00_Q1_5F00_Offline_5F00_OL_5F00_SC.pdf 中的 HSD

    此致

    森田真也