This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:DRV8350故障

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1208703/drv8350-drv8350-fault

器件型号:DRV8350

我们的客户考虑使用 DRV8350S。

我们收到了他们的有关 DRV8350S 的请求和问题。

请参阅附件并告知我们。

如果您需要任何其他信息、请告知我们 it.e2e.ti.com/.../DRV8350S.pptx

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura、

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    我将针对你在下周中旬之前分享的随附 PPT 中的问题提供反馈。

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alica-San

    感谢您的答复。

    它们在电机模式和发电机模式中都使用该部件。

    仅在 发生器模式下才会发生故障。

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura、

    为了快速提供一些反馈、在发电机模式下运行时要考虑的一点是、作为发电机运行时、电机获取机械扭矩并将其转换回电能。 因此、电机可能会导致电源电压升高、进而导致过压事件。

    有关这方面的更多信息以及如何缓解此问题的更多信息,请参阅以下常见问题解答: [FAQ]如何避免因过压而损坏您的电机驱动系统

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura、

    如果您  在此调试过程中需要进一步的帮助、请告知我们。  

    如果未解决、请帮助将主题标记为已解决。 谢谢  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew-san

    感谢您的答复。

    我的同事就此事联系了 Angelica-San。
    但他还没有得到答案。

    您能给我们提供所附2questions.e2e.ti.com/.../0247.DRV8350S.pptx 的答案吗

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura-San、

    我目前正在研究提出的两个问题、并打算在下周星期二结束前提供回复。

    与此同时、对于问题1、您应该提到、 当旋转速度增加时、会观察到 VDRAIN 和 GND 之间存在电压。 您是否能够提供一个显示此情况的波形?  

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alica-San

    感谢您的答复。

    波形

    请参阅所附文件 Page2。 随着 旋转速度的增加、V_DRAIN 电压会 增加。

    我们没有实际的转速信息。

    此致、

    库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura-San、

    感谢您的澄清。 我的目标是 在星期二结束前作出答复。

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura-San、

    感谢您的耐心等待、请查看下面的反馈:

    Q1) 当 UVW 连接到三相磁性 ACG 并 增加旋转速度时、会在 VDRAIN-GND 上看到电压、 这是正确的行为吗?

    • 它们在 VDRAIN-GND 上看到的电压是预期行为。 原因是、当电机手动旋转时、它会产生反电动势电压、该电压随后馈入 VDRAIN/VM。

    Q2) 他们正在考虑连接图 2添加到图 1个 ...  这种用法是否有任何问题?

    • 所推荐的电路应该没问题。 需要小心的是确保您不会太快地转换 VDRAIN 并违反数据表中的绝对最大值规格、因为这可能会损坏器件。

    此致!

    ~Alicia