This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TEC 驱动器

Guru**** 2481415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6421-Q1, DRV595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1220130/tec-driver

Thread 中讨论的其他器件:TAS6421-Q1DRV595

您好!

正在寻找热电驱动器的 IM、汽车类、~5A、12V、模拟或数字控制(I2C/SPI)

已经试用了8873 -我需要添加的滤波器消耗功率和散热-希望避免

音频驱动程序(D 类)是否可以工作? TAS6421-Q1

或者有其他建议(最佳 DRV 将具有-全桥控制器、内部降压稳压器、>1MHz)

是否计划将 DRV595变为汽车产品?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于电压和电流容量、TAS6421就可以了。

    您能否提供系统方框 图和负载信息?

    DRV595是另一款 TI 产品线器件、您可以与他们进行双确认。

    此致、

    Derek