This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:开路负载检测故障报告行为

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1218062/drv8889-q1-open-load-detection-fault-report-behavior

器件型号:DRV8889-Q1

专家、您好!

我想确保开路负载检测的故障报告行为。

这只是通知、不会影响器件的其他功能、但 nFault 引脚和 FAULT/OL_A/OL_B 的故障报告将被锁存、直到释放故障条件。
这种理解是否正确?

感谢大家、此致、
仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi-San,

    正确、这将是一个通知、器件将继续驱动输出、包括表7-10中所述的开路负载阶段。 第37页中的故障条件汇总。 是的、将锁存故障报告。 请参阅数据表的以下部分片段。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi-San,

    如果没有关于此主题的其他问题、请关闭此主题。 谢谢你。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel:

    很抱歉我的费率更新、感谢您的支持。
    我更改了主题状态。

    此致、

    仓口和树