This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10963AEVM:使用 FR 跳线切换方向

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10963AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1219859/drv10963aevm-using-fr-jumper-to-switch-directions

器件型号:DRV10963AEVM
主题中讨论的其他器件: DRV10963EVM

通读 DRV10963AEVM 用户手册时、发现子板上的 J2和 J3保持断开。 我尝试动态改变电机的方向、并且想使用子板上的 J2。 这会影响 I2C 连接还是其他任何东西吗? 要使用 FR 引脚、开关和跳线配置应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kathryn:

    DRV10963EVM 中的 FR 引脚与 SDA 进行多路复用。 当您处于测试模式以读取/编程 OTP 时、在子板中连接 J2跳线将影响 I2C 通信。 不过、如果您未处于测试模式、或者如果您具有预编程 OTP 的 IC、其中不需要 I2C 通信、则可以使用 FR 引脚动态更改方向。  

    此致、

    Vishnu