This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:DRV8316R 和 LaunchXL-F280049C 支持请求

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1219038/drv8316-drv8316r-and-launchxl-f280049c-support-request

器件型号:DRV8316
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

大家好、

从事 BLDC 电机的场定向控制工作我已经购买了这款 LaunchXL F280049C 微控制器和 DRV8316R 电机驱动器、我曾尝试在线寻找对类似平台的支持、但仅找到了 GUI Composer Studio 支持、 对于使用代码的 FOC 、我找到了有关在 DRV8316R 上使用 Motorware SDK 实现源代码的 TI E2E 常见问题解答 (提供常见问题解答链接)。 但这似乎不适合我。  

我所尝试的-  

  1. 测试了 LaunchXL 320049C 的独立功能、其中一切都运行良好、包括所有 GPIO、计时器、中断、ePWM、 也有 UART 通信和 CAN 通信。 因此、评估板似乎没有问题。
  2. 然后、为启动并运行电机、可尝试使用通用 GUI (DRV8316xEVM_InstaSPIN_Universal_GUI)、该 GUI 在根据 TI 教程数据表进行设置时会识别除电机电感之外的所有电机参数、 GUI 随后各阶段逐一识别电机、当电机从程序的斜升部分开始时、发现电机有一些运动、但未发生任何情况、此时状态显示为空闲。 尽管这一切发生、电感仍然显示为0、这是否因为使用了低电感电机? 为了尝试使用 GUI 运行电机、我已经彻底浏览了 TI 提供的所有文档以及网上提供的所有内容、但却没能让电机运行。
  3. 我在启动 motorware SDK 时发现、电机识别有一些示例代码、其工作方式与测试代码时 GUI 类似、 编译时会出现错误、无法直接刷写、是否需要对使用的钻机特定的代码进行一些更改。

您能帮我解决这个问题吗?

  • 如有需要、可帮助我在 Motorware SDK 中提供的示例中进行任何更改。
  • 您能建议我的 GUI 无法工作的原因吗

谢谢。
Shlok Desai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlok:

    感谢您访问电机驱动器论坛!

    我的目标是在下周结束之前提供答复。

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:  
    快速更新最后一个主板的板载针脚损坏、因此无法正常工作、我购买了一个新的控制器、现在解决了 GUI 示例无法正常工作的问题。 但 GUI 不足以用于我的应用、您可以推荐一些将 DRV8316与 launchXL F280049C 搭配使用的示例项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlok:

    我很高兴您能够解决 GUI 无法正常工作的问题。

    有关可用的实验室/示例项目的更多信息、请参阅以下常见问题解答: [FAQ] DRV8316REVM:用于 MotorControl SDK 的 DRV8316REVM 源代码

    此致!

    ~Alicia