您好!
对于 UCC2626DW、我有以下问题:
1. 我们应该将哪个电压电平作为 PWM-I 引脚的输入? 我们是否以电机额定速度下的5V 电压(2.5V 与7.5V 之间的中端电压)为目标、以在额定速度下提供50%的占空比?
2.在数据表的公式(3)中,V 是否代表额定的电机转速?
3.在数据表的图17中、是否有示例或应用手册说明说明如何选择连接到 PWM-I 引脚的 PI 运算放大器网络的元件(C7、C8和 R10)?
非常感谢您的帮助。
陶菲克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于 UCC2626DW、我有以下问题:
1. 我们应该将哪个电压电平作为 PWM-I 引脚的输入? 我们是否以电机额定速度下的5V 电压(2.5V 与7.5V 之间的中端电压)为目标、以在额定速度下提供50%的占空比?
2.在数据表的公式(3)中,V 是否代表额定的电机转速?
3.在数据表的图17中、是否有示例或应用手册说明说明如何选择连接到 PWM-I 引脚的 PI 运算放大器网络的元件(C7、C8和 R10)?
非常感谢您的帮助。
陶菲克
尊敬的 Taufik:
我很难找到问题1和3的答案、但我找到了这个应用手册(https://www.ti.com/lit/an/slva662/slva662.pdf)、其中介绍了可能对2类补偿器有所帮助的补偿器。 很遗憾、我认为我们没有任何针对 UCC2626的特定应用手册来说明如何选择这些组件。
我将花更多时间探究问题1、看看我是否能找到答案。
此致、
安东尼
尊敬的 Taufik:
我会告诉您是否可以在#1和#3上找到任何其他信息。
如果您想告诉我您的系统的关键要求、我可以根据您的需求推荐替代器件。 我附上了一份调查问卷、您可以填写该问卷、以帮助我了解您的系统需要考虑的关键因素。 请随时添加对您非常重要的其他详细信息。
此致、
Anthony Lodi
e2e.ti.com/.../Information-to-Help-Select-the-Correct-Motor-Driver.docx