This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8814:与 DRV8814引脚对引脚兼容的器件、具有制动模式

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8843, DRV8812, DRV8814, DRV8841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1219207/drv8814-pin-to-pin-compatible-device-to-drv8814-with-brake-mode

器件型号:DRV8814
主题中讨论的其他器件:DRV8812DRV8841、DRV8843

大家好、

我们的客户注意到  DRV8812的制动功能不如 DRV8814的制动速度快 。 详情请见下文。

我正在处理的一个项目是互换使用 DRV8812和 DRV8814、因此如果一个组件存在电源问题、可以使用另一个组件。 我们注意到、对于 DRV8812、断线速度不如 DRV8814快、因为我们的电机运行超过 DRV8812的"停止点"、这会给我们带来一些问题。 在 PCB 上、DECAY 引脚被拉至 GND、因此我们希望能够以慢速衰减模式运行(应该用于电机中断)

因为电路板是相同的。 PCB 旨在支持 DRV8812和 DRV8814、因为从数据表来看、这两个 IC 几乎是相同的。 一种是能够驱动更大的电流

我从下面的 E2E 主题中了解到、 DRV8814具有制动模式。  我们的客户正在寻找与 DRV8814具有制动模式的引脚对引脚兼容的器件。 您能否确认 DRV8841和 DRV8843是否符合此要求?

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1101773/drv8812-drv8812-brake-function

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    感谢您在 MD 论坛发帖。

    您能否澄清几件事:

    • 您的意思是、DRV8812的停止速度不会快于 DRV8814? 您是说电机需要更长的时间才能完全停止? 您希望电机更快地完全停止?  
    • 是否需要推荐能够制动电机(与 DRV8812类似)的驱动器?  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您的答复。 请查看下面的答案。

    Pablo:DRV8812的停止速度不会快于 DRV8814、您的意思是什么?
    回答: 客户为  DRV8812和 DRV8814构建了一个电路板。   与 DRV8812相比、使用 DRV8814时的电机制动速度更快

    Pablo:您的意思是电机需要更长的时间才能完全停止?
    回答:是的、使用  DRV8812需要较长时间才能停止电机。

    Pablo:您希望电机更快地停止?
    回答:是的  

    Pablo:这个问题是否需要推荐能够以类似于 DRV8812的方式制动电机的驾驶员?  
    回答:不、我们的客户正在寻找能够像  DRV8814那样使电机更快制动的电机驱动器

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    客户是否测量了两个驱动器之间的停机时间有多大差异? 我也很好奇电机停止所花费的时间。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特