主题中讨论的其他器件:DRV8812、 DRV8841、DRV8843
大家好、
我们的客户注意到 DRV8812的制动功能不如 DRV8814的制动速度快 。 详情请见下文。
我正在处理的一个项目是互换使用 DRV8812和 DRV8814、因此如果一个组件存在电源问题、可以使用另一个组件。 我们注意到、对于 DRV8812、断线速度不如 DRV8814快、因为我们的电机运行超过 DRV8812的"停止点"、这会给我们带来一些问题。 在 PCB 上、DECAY 引脚被拉至 GND、因此我们希望能够以慢速衰减模式运行(应该用于电机中断)
因为电路板是相同的。 PCB 旨在支持 DRV8812和 DRV8814、因为从数据表来看、这两个 IC 几乎是相同的。 一种是能够驱动更大的电流
我从下面的 E2E 主题中了解到、 DRV8814具有制动模式。 我们的客户正在寻找与 DRV8814具有制动模式的引脚对引脚兼容的器件。 您能否确认 DRV8841和 DRV8843是否符合此要求?
此致、
Danilo.