请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8316ZTEVM 如果我要将压摆率设置为200V/us、根据数据表、我需要将 R19设置为0欧姆。 R26呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果我要将压摆率设置为200V/us、根据数据表、我需要将 R19设置为0欧姆。 R26呢?
尊敬的 Kai:
EVM 用户指南中提到了如何使用这些电阻器配置压摆率、但 EVM 原理图更直观地展示了如何使用电阻器配置压摆率。 这就让您更加清楚地了解如何使用这些电阻器调整压摆率。 请参阅下面的屏幕截图:

如果要将压摆率配置为200V/us、则必须 DNP R26并将 SDI/SLEW 连接到 AVDD。 如果这可以解答您的问题、请将此主题标记为已解决。
此致!
罗伯特