This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462EVM:预量产的 GUI 问题

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462EVM, DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1218000/drv8462evm-gui-issue-of-pre-production

器件型号:DRV8462EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8462

大家好、

我的一个客户计划使用 DRV8462EVM 进行特性鉴定。
但是、某些 EVM 上似乎具有预生产 DRV8462。
此外、具有 预生产 DRV8462的 EVM 似乎无法与最新的 GUI 程序正常配合使用。

我的问题如下。

截至4月19日、TI store 中的 DRV8462EVM 库存为0。
当 TI store 推出 DRV8462EVM 时、DRV8462EVM 是否包含大规模生产的 DRV8462并能正常运行最新的 GUI 程序?

此致、
汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    感谢您通过此论坛就该问题与我们联系。 您回答的是:到目前为止交付的所有 DRV8462EVM 都具有预制器件。 这可以通过包含"PDRV"的器件上的标记来验证。  

    话虽如此、 我们在 EVM UG 中提到、为了实现预制基于芯片的 EVM 的正确运行、必须使用 GUI v1.0.0、以及如果固件更新为 v1.0.1、则必须使用 GUI v1.0.0再次更新以确保正确运行-尽管您不会看到任何弹出窗口 有关固件的消息。  

    最新 GUI v1.0.1的"Help"菜单中的以下代码片段显示了之前版本和新版本 GUI 之间的差异。 注意符合量产芯片需要进行固件更新、您将看到一个弹出窗口、通知新固件可用性。 应使用"File > Program Device"菜单完成固件更新。

    新库存的 EVM 将全部具有生产型 DRV8462器件。 我们希望在下一两周内完成重新入库。 同时、 使用量产硅 EVM 来表征器件的另一个选项是从 TI 获取免费样片(这些样片将是量产器件)、并对现有的 EVM 进行返工、应用适当的温度来焊接散热焊盘、以实现良好的热性能。 这是一个简单的过程。 使用量产芯片返修后、使用 GUI v1.0.1和固件更新、使寄存器字段与量产芯片兼容。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    如果没有进一步的更新或问题、请关闭此主题。 谢谢。

    此致、Murugavel