请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 您好!
如果我在 nSLEEP=0的情况下进入 DRV8889睡眠模式、并且与 DRV8889位于同一 SPI 总线上的其他器件有一些 SPI 活动、这是否会给器件输入带来问题? 因为数据表中显示:SPI 在睡眠模式下被禁用。
谢谢你
此致、
至
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果我在 nSLEEP=0的情况下进入 DRV8889睡眠模式、并且与 DRV8889位于同一 SPI 总线上的其他器件有一些 SPI 活动、这是否会给器件输入带来问题? 因为数据表中显示:SPI 在睡眠模式下被禁用。
谢谢你
此致、
至