This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:是否可以将 MCF8316A 配置为通过 Δ 连接绕组驱动 BLDC 电机?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1218771/mcf8316a-can-the-mcf8316a-be-configured-to-drive-bldc-motor-with-delta-connected-windings

器件型号:MCF8316A

我正在探索 MCF8316A 的应用、并注意此页中的图:

https://www.ti.com/product/MCF8316A

... 显示了使用 Y 形连接绕组驱动 BLDC 电机的 MCF8316A。

在我的应用中、我需要使用 MCF8316A 通过 Δ 连接绕组驱动 BLDC 电机。

假设数据表是177页、我需要花时间阅读数据表来自行确定这一点。

由于我需要尽快知道 MCF8316A 是否适用、您可以帮助我回答此问题以节省时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    MCF8316A 可与 Δ 绕组 BLDC 电机配合使用。

    此致、

    Vishnu