主题中讨论的其他器件:DRV8353
使用 DRV8353RS、我可以在 FOC 模式下旋转 BLDC 电机。 这是一种定制布局、但遵循数据表中推荐的布局。
这是双电源设置、因此 VM 和 VDRAIN 不直接连接、但两者都是15V
我拥有3个电路板、其故障方式与 DRV8353RS 芯片进入永久失效模式的方式相同。
从外面看没有什么问题、我仍然可以与 TI 芯片通信、我可以打开和关闭它、并且在启动时、寄存器0和1上有以下错误代码:
0:0480
1:0040
现在、我可以清除寄存器0:0400错误代码、但是无论发生了什么、reg0上的0080和 reg1上的0040都保持不变。
然后、TI 芯片将在 VM 电源上额外消耗110mA @15V 电压、并将自身温度升高到~50C
当 VM 和 VDRAIN 连接到单独的15V (不过是公共接地)时、会发生这种情况。 (连接到常见的15V 也会导致相同的问题、但它立即发生)
在 VDRAIN 引脚悬空且 VM 引脚连接到15V 的情况下、我仍然可以按预期进行通信、芯片不会自行加热或额外增加110mA 电流。
栅极驱动侧出现了问题、我只是想了解内部会发生什么情况或者 DRV8353RS 是否锁定到我可以使其退出的模式。
我们的电机编程相当早、但能够以梯形(非理想)或 FOC 控制方案让 BLDC 旋转、因此我假设这是因为我们的 PWM 没有正确的死区时间、但 DRV8353RS 默认处理此问题。
当电机旋转时增大电压或在超过50V 时增大 RPM、就会出现此问题。