This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8315A EEPROM

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1223425/mct8315a-eeprom

主题中讨论的其他器件:MCF8315EVM

您好!  

当我们进行"从 EEPROM 读取"时、MCF8315EVM 是否会写入所有寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nahel:

    当我们在 MCF8315EVM GUI 上执行"从 EEPROM 读取"操作时、我们将提取存储在器件 EEPROM 中的寄存器配置、并将其写入 GUI。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nahel:

    如果没有其他问题、您可以帮助将此主题标记为已解决吗?

    我现在将关闭该主题、但如果您对此主题还有其他问题、可以随时再次打开该主题。

     

    此致!

    罗伯特