This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251A:不使用电流调节时的设置

Guru**** 2478895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1226888/drv8251a-settings-when-current-regulation-is-not-used

器件型号:DRV8251A

大家好、支持团队。

我的客户询问我们有关不使用电流调节时的设置。

请提供不使用电流调节时的 VREF 和 IPROPI 设置建议。

此致、

挑战

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不需要电流调节、则将 IPROPI 连接到 GND 且 VREF >> GND。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Armet-San

    感谢您的及时响应。

    我明白了。

    谢谢!

    此致、

    挑战