This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:验证波形

Guru**** 2479105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1226343/drv8889-q1-verify-waveform

器件型号:DRV8889-Q1

您好、团队成员:

 

客户想要验证以下波形是否为正常波形。 他们指出、一个阶跃具有多个峰值/谷值。 是这样吗?

   测试条件:1/32微步进、电流= 92mA、智能纹波控制

   

谢谢。

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山姆:

    该器件将尝试在一个阶跃周期内持续调节电流、以保持该阶跃下的电流。  因此、是的、在一个阶跃中具有多个调节周期是正常的。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

     

    感谢您的回答。 他们又问一个问题。

     

    下面的波形似乎应用了混合衰减、但数据表说明了如何将慢速衰减用于智能调优纹波衰减模式。

    能否验证一下是慢速衰减还是混合衰减?

     

      

    谢谢。

    此致、

    Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山姆:

    数据表并不总是能说明整个情况。   

    启用 H 桥中的电流后、将出现消隐时间(tblank)。  上图中显示了这种情况。  如果此消隐时间结束时的电流超过 Itrip 的程度过大、则会插入一段快速衰减周期、以尝试在慢速衰减启动之前将电流稳定下来。  因此、在智能调优纹波控制中、在 Tblank 的末尾插入这些短时间快速衰减(2-3us)是正常的。

    此致、

    Ryan