This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:正向/反向控制配置文件的配置

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1215126/mct8329a-configuration-of-forward-reverse-control-profiles

器件型号:MCT8329A

尊敬的,先生

         如果可能、您是否支持将相关寄存器的值配置为 MCT8329A-EVM 板上"正向/反向控制配置文件"应用的示例?

        非常感谢!

Br

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    我的目标是在本周结束前提供一个有关这一点的答案!

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    您是想为 GUI 中的每个输入控制信号配置(线性、步进、正向/反向)配置建议的寄存器值吗?

    或者您想知道如何配置每个输入控制信号配置吗?

    在任一种情况下、请查看数据表的"7.3.7.5.3正向/反向配置文件"部分、找到您的答案。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!  

    如果您  在此调试过程中需要进一步的帮助、请告知我们。  

    如果未解决、请帮助将主题标记为已解决。 谢谢  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

               我们为正向/反向应用设置寄存器、但结果不太成功。 您可以帮助将寄存器设置为正向/反向应用的示例吗?

              谢谢!

    Br

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    我的目标是在本周结束前提供一个有关这一点的答案!

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    我们没有针对正向/反向控制配置文件的建议寄存器配置。 通常由客户来设置控制配置文件的 x 和 y 点。  

    唯一的强制条件是 x 轴上的值应按递增顺序排列。 例如 dutyoff1 <= dutyon1 <= Duty clamp1 <= dutya... 等等  

    通常、方向反转设置为50%、但不是必需的。 客户应根据其应用专门配置寄存器。

    此致!

    罗伯特