This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10963:DRV10963P 器件型号

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1216820/drv10963-drv10963p-part-number

器件型号:DRV10963

大家好、

 

数据表中提到 DRV10963P 具有空白 OTP。 但是、产品页面未显示 DRV10963Pxx 器件型号。 您能否让我们知道以下三个中的哪一个是 DRV10963P?

 

此致、

久留米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi、

    很遗憾、我们在 TI store 中没有该型号。 您可以通过 DigiKey (下面的链接)或 TI 样片商店下订单。  

    https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/DRV10963PDSNT/5415003

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

     

    很好理解、非常感谢您的及时回复。 我们将从 Digi-Key 或 TI 样片商店获取 DRV10963P。

    您是否要共享 DRV10963DSNR 的 OTP 设置?

     

    此致、

    久留米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们会尽快回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kurumi、

    很抱歉耽误你的时间。 这是 DRV10963DSNR 的 OTP。

    MINOP_DC - 10%

    SLEEP_EN -睡眠模式启用

    TARA_TH - 8.

    HO_TH - 4.

    ILIMIT - 6.

    CTRL_ANG - 8.

    FGOPT - 0

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很好理解、非常感谢您提供的信息!

    此致、

    久留米