This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:关于 I2C 模式下 SPEED 引脚的连接。

Guru**** 2555360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1217838/mct8316a-about-connection-of-speed-pin-in-i2c-mode

器件型号:MCT8316A

尊敬的 支持团队:

我有关于 MCT8316A1V 的问题。

如果速度命令由 I2C 给出、但未使用睡眠模式、是否可以将"SPEED 引脚保持断开状态?

或者应该上拉或下拉"速度引脚"?

此致、

D.Yakushiji.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 D. Yakushiji:

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    我的目标是在本周结束前提供一个有关这一点的答案!

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 D. Yakushiji:

    可以在不使用 SPEED 引脚时将其悬空。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的建议。

    我知道不使用时"速度引脚"可以保持开路。

    此致、

    D.Yakushiji.