This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:DRV8245-Q1的热性能、诊断和 EMC 数据

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1217818/drv8245-q1-thermal-diagnostic-and-emc-data-of-drv8245-q1

器件型号:DRV8245-Q1

我想在  我的设计中使用 DRV8245HQPWPRQ1 (HW 型号。 我有4层、75mm x 55mm PCB。 最坏情况下、17秒内的电机电流为5A。 我有以下问题:

1.在您的结温计算中、假设 PCB 尺寸为4cm x 4cm、则在12秒后会超过150C。 考虑到我的 PCB 尺寸(在顶层和底层将有其他元件)、 DRV8245HQPWPRQ1能够 同时处理5A 电流并持续17秒。

2.另外,我们确实有15A 的电机模块电流。 我们将具有可在250ms 后关闭桥式驱动器的 SW。  DRV8245HQPWPRQ1能否在250ms 内维持15A 电流。 否则、它可以在不进行器件热关断的情况下维持15A 电流的持续时间。

3.我们需要检测电池短路、接地短路和开路负载的导通状态。 根据我对数据表的快速扫描、我找不到这些诊断。 是否有办法检测上述故障?

4.是否根据参考设计提交了传导和辐射 EMC 测试报告? 如有可能、请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)  您是否在产品文件夹中下载了我们的在线计算器?  我认为5A 到17秒没有问题  这对于 DRV8245而言是一个非常低的功耗。

    2) 2) 我仿真了5A 的运行电流和15A 的持续250ms 的块电流。  请参阅下面的屏幕截图。  对我来说很好。  这是在25°C 下测得的值。  环境温度为85°C 时、温度会略高于跳变水平。  我用8cm x 4cm 进行仿真、这与您的电路板非常相似。

    3) 3) 请参阅数据表中的以下部分。  应该都在那里。

    8.3.4保护和诊断

    4) 我们没有。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。  

    1.) 是的、我使用了项目文件夹中的文件。 这是因为您考虑的环境温度为25°C、而不是85°C 和16 V 的电池电压。 由于某种原因、我无法附加仿真的图片。  

    2) 2)在85C 时、它是否会导致设备故障或损坏? 您是否具有该器件的实际热测量值? 它如何与实际系统相关联?

    3)

    8.3.4 保护和诊断

    i。我可以看到工作状态可能随电流变化。 我无法在 HW 型号中找到活动状态开路负载和电机端子对电池短路故障诊断。 您有没有 为此推荐解决方案?

    4.我们实际上是在寻找 EMC 报告。 我可以看到 SPI 版本可以提供扩频。  在 CE 和 RE TEST 中、与 AM 频带中的 HW 型号相比、SPI 接口优于多少?

    我还有另一个新问题:能否 使用 IPROPI ADC 引脚持续测量电机电流? 0A 至15A 的测量精度是多少?

    谢谢