This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1637:SHDN 引脚偏置?

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1217775/uc1637-shdn-pin-biasing

器件型号:UC1637

我正在尝试确定应用电路中是否会造成任何损坏。

考虑以下设置:

我用+/-5VDC 为这块芯片供电。  SHDN 引脚的电压最高可达9VDC、但限制为800uA。

可以吗?

该电流是否会被内部二极管钳位到+VCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这将违反 ABS。 最长 器件规格和可靠性无法得到保证。  为了安全起见、我会用 TVS 从外部对其进行钳位、并且不依赖内部 ESD 二极管来保护器件。

    此致、

    Ryan