This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:最大瞬态电流

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1217375/drv8873-the-maximum-transient-current

器件型号:DRV8873

嗨、团队,

我的客户正在使用 DRV8873、他们发现输出电流将高达30A、持续大约24ms。

这会损坏芯片吗? 芯片可承受的最大瞬态电流是多少? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    感谢您的提问。

    该器件的最大额定输出驱动电流仅为10A 峰值。 因此、在30A 电流下运行24ms 可能会导致驱动器损坏。 如果电流超过10A 的时间超过3us、OCP 将跳闸。 否则您可能还会遇到热关断。 我们只提供有关最大输出电流的信息、而不提供有关瞬态电流的信息。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    u 可参考下图、输出电流显示为黄色。

    制动后、 当前续订时间约为20ms。 您对此情况有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    您能多解释一下这个用例吗? 客户是否在旋转电机?如果是、是在多大的电流和电压下? 然后施加制动? 客户是否发现任何损坏?

    此外,图像很模糊,你能上传更高分辨率的图像还是把它放在 PPT 或 zip 中?

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    感谢您的答复。

    相应的情况是、电机正常旋转后电机短路。 电流为2A、电压为12V、然后施加制动器。 他们没有看到任何损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:  

    感谢您提供更多信息。

    为什么要制动电机、驱动器输出会短路? 此外、如果在输出端施加高于绝对最大值的电流、则存在驱动器损坏的可能性。  

    此致!
    Akshay