请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好、尊敬的产品线
我们是否有 BLDC 电机驱动器(>24V/2A)集成式温度传感器供客户监控芯片温升、然后决定何时保护芯片? 非常感谢您的支持!
此致、
法案
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、尊敬的产品线
我们是否有 BLDC 电机驱动器(>24V/2A)集成式温度传感器供客户监控芯片温升、然后决定何时保护芯片? 非常感谢您的支持!
此致、
法案
您好、Bill、
我已经从我的团队寻求维什努对其他产品组合的进一步评论。
在 DRV8x 和 DRV3x 产品组合(栅极驱动器产品)中、我们具有过热"警告"或"故障"、如果温度超过数据表中定义的特定阈值、则会触发器件标志或关断。 不过、MCU 无法读取数字化温度-它只能判断温度是否太高与工作温度范围内的温度。
下面是一个示例: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8305-q1.pdf

此致、
Andrew