This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:关于电荷泵的问题

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1213678/drv8350-question-about-the-charge-pump

器件型号:DRV8350

大家好、

我发现 Ivcp 会限制 MOSFET 的选择(与 Qg 相关)我想知道为什么会这样? 为什么 MOSFET 和 VCP 的驱动能力之间存在这样的关系。
此外,这与高达1A SGD 的 Idrive 电流有何关系? (Idrive 的电流来自哪里?)

谢谢!

简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、简森、

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    我的目标是在下星期中之前作出答复。

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、简森、  

    如果您  在此调试过程中需要进一步的帮助、请告知我们。  

    您可以直接就该主题与 Alicia/我自己联系-如有需要、我们将进一步讨论。 谢谢!  

    此致、  
    Andrew