请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8308EVM 大家好、
我使用了8308来驱动电机驱动器。 AEDR-9930编码器采集到的速度值误差为0.08%、FGOUT 信号计算出的速度值误差为1.5%。 造成这种情况的原因是什么、FGOUT 的精度是什么?
此致、
Katherine
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我使用了8308来驱动电机驱动器。 AEDR-9930编码器采集到的速度值误差为0.08%、FGOUT 信号计算出的速度值误差为1.5%。 造成这种情况的原因是什么、FGOUT 的精度是什么?
此致、
Katherine