This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:MCF8315A

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1215044/mcf8315a-mcf8315a

器件型号:MCF8315A

您好!

根据 Shlomi 的问题、据我们了解、KI/KP < 1023的比率会产生1023/2/pi ~= 160Hz 的 BW。

这是硬件的真正局限性吗?  

(通常、电流放大器可轻松达到>1kHz 带宽、甚至高达5kHz)

我们的应用目标带宽为>1kHz、如果这是合适的元件、或者 TI 有替代元件作为基于24V 的电流放大器、请咨询。

谢谢。

萨戈维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sagiv,

    您能帮助我了解160Hz BW 计算背后的理论吗? 您的应用为何需要1kHz BW?  

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagiv:

    如果您  在此调试过程中需要进一步的帮助、请告知我们。  

    如果未解决、请帮助将主题标记为已解决。 谢谢  

    此致、  
    Andrew