This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:GVDD 欠压问题

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1214181/drv8302-gvdd-undervoltage-issue

器件型号:DRV8302

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

EN_GATE 开启后、NFAULT 将立即报告错误。 GVDD 被检测为仅为5.8V。然后发现芯片的 GVDD 引脚悬空且未通过电容器接地。

GVDD 欠压是否由引脚悬空引起? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    添加一些详细信息:

    客户试图在 GVDD 引脚上飞一个2.2uf 电容并接地、但 GVDD 仍欠压。

    DVDD = 3.3V、AVDD = 6.6V、这应该是正常的。

    如果 GVDD 电容器通过 AGND 接地、AGND 与 PWRGND 在 DRV8302附近的单点连接、GVDD 是否始终欠压?

    另外、GVDD 由内部降压电路生成并用于栅极驱动、为何 GVDD 引脚必须在外部进行电容连接和接地?

    此致!

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    我们的团队目前在美国度假期间不在办公室、因此可能会延迟回复。

    请给我们更多时间来审查并回复您的问题、并在下周对调试意见和后续步骤进行新的回复  

    作为对答案的预览、它们能否在与 nFAULT 相同的图上提供 GVDD 波形的任何特定波形、从而验证这确实是发生的行为? 简而言之、如果没有为 GVDD 电源输入提供适当的外部元件来保持稳定的电压输入、则 GVDD UVLO 可能成为故障。 电容在 PCB 上的值、额定值和放置会影响其预期功能(例如、良好的实现方式有助于稳定 GVDD、而不良的实现方式可能无法在系统有噪声时充分稳定 GVDD)。

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    如果您  在此调试过程中需要进一步的帮助、请告知我们。  

    如果未解决、请帮助将主题标记为已解决。 谢谢  

    此致、  
    Andrew