"设备连接出现问题。 请重新启动 GUI"
我收到此消息... 昨天的一切都很好。 读取电机电压并使电机加速。 内部时钟控制。
此外、还保存 MPET 值。
电路板无需软件即可运行。
但当我尝试重新连接(想要更改值)时
指示灯呈绿色亮起并已连接。
但只要我按下按钮、
或重置处于无限循环中的器件。
尝试它与火狐,Chrome 也在另一台 PC 上... 都是一样的。
有什么理想吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我收到此消息... 昨天的一切都很好。 读取电机电压并使电机加速。 内部时钟控制。
此外、还保存 MPET 值。
电路板无需软件即可运行。
但当我尝试重新连接(想要更改值)时
指示灯呈绿色亮起并已连接。
但只要我按下按钮、
或重置处于无限循环中的器件。
尝试它与火狐,Chrome 也在另一台 PC 上... 都是一样的。
有什么理想吗?
尊敬的 Andreas:
如果您以前尝试向 EEPROM 寄存器写入设置、则 I2C 目标器地址可能设置为与 EEPROM 中的默认0x01不同的值。 如果是这样、请尝试:

此致、
埃里克·C·
点击侧面板上的"查找地址"按钮
->这一个达到了目的。
我必须以某种方式将目标 ID (I2C)更改为0x0 (原始0x01)
我知道我将 DEVICE_CONFIG1 -> BUS_VOLTAGE 更改为 但确实想改变它。
但会显示消息"器件连接存在问题。 请重新启动 GUI"将您引导至完全错误的方向。
您应添加"或检查 I2C_TARGET_ADDR 是否正确。"
我已重新启动 GUI 30次-)
但感谢你的帮助。 现在、我可以开始优化我的电机。
如果我降低了电压、MPET 仅对我有效...
现在、我有时会被消息卡住:"closed_loop_aligned"、但电机不再转动、而且不存在错误?!
只有完全重新启动才能解决这一问题...是否有任何理想?
Br 
Andreas
尊敬的 Andreas:
很高兴"查找地址"按钮解决了连接问题。 我们将更新 GUI、以告知用户在发生通信错误时可能存在的 I2C 目标地址不匹配情况。
关于器件卡在 CLOSED_LOOP_aligned 状态、您能否检查[ABOLD_BEMF_THR]设置的值?

如果将其设置为10%、您能否尝试增加该值 、以查看 当器件处于 CLOCK_LOOP_aligned 模式且电机未旋转时是否会触发异常_BEMF 故障?
此致、
埃里克·C·