This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987EVM:软件接口字体异常

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10987EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1210061/drv10987evm-software-interface-font-exception

器件型号:DRV10987EVM

大家好、

1) 1) DRV10987EVM 软件接口字体显示不完整、可能的原因是什么? 使用的是 Windows 11和 Windows 7 64位系统。  

2) 软件接口设置模拟速度来控制电机,电机将转动几秒钟,然后停止,再转动和停止(重复停止)。 此外、速度较低、模拟电阻器速度不变。 是软件问题吗?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    您共享的 GUI 屏幕截图只是用于将 I2C 命令发送到 EVM 上的器件的接口。 我看到 GUI 处于演示模式、并且一些参数被编程为零。 必须对器件寄存器进行调整、以 在闭环中旋转 KOR。 有关设置和调优说明、请参阅用户指南和调优指南。

    用户指南: www.ti.com/.../slou476.pdf

    调优指南: http://www.ti.com/lit/pdf/SLOU477

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!μ A
        感谢提供的调优文档, 我对GUI的参数设置不是很了解,我会仔细研读。参数设置如下图,风机转子在颤抖,但是转不起来,模拟量调节需要设置哪些参数?另外还有两个问题,Display界面 μ V 是205,但是我使用的电压是24V,这个是软件问题吗?电压(V) 界面参数名称字体太大,不能现在完整,字体大小怎么调节?2.μ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu 

    感谢您的支持、来自 Arrow 的 Peter、您可以直接讨论此问题。

    尊敬的 Peter:

    请帮助您用英语重新描述您的问题、以便专家更好地理解。

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我看到软件电流限制设置得太低。 目前、请禁用它。 您能否检查"显示"选项卡中的锁定代码、并检查触发了什么故障? 您还能否共享相电流波形? 您使用的终端设备是什么? 仅当器件正在旋转电机时才读回电源电压。  

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    如果您在此调试过程中需要进一步的帮助、请告知我们。  

    如果未解决、请帮助将主题标记为已解决。 谢谢  

    此致、  
    Andrew