主题中讨论的其他器件: TPS54260
我的一名大学生遇到以下问题。
应用:BLDC 电机- 12V/2A 最大额定值与 DRV8301驱动器 IC。
以下是各阶段的发展活动。
- 阶段1:两个 EVM 都是 EVM (DRV8301-TI、STM32- ST)。 测试正常
- stage2:重新设计的 DRV8301-inhouse + STM32-ST. 测试正常
- STage3:内部设计的主板(带有 DRV8301, STM32)。 通过手动焊接组装的 PCB。
- 单个部分测试:通过 MCU 行驶、电机测试正常。 LCD 也测试正常。
- 同时运行
- MCU 烧在1个电路板中。
- 电机驱动器 IC DRV8301烧在一个板上。
- 在60%不带显示屏时电机驱动正常。 当我们以该速度连接 LCD 连接器时、驱动器 IC/MCU 会损坏。 在驱动器 IC 上观察到电弧。 3V3短接至 GND。 已删除所有 3V3 IC、仍然存在短路。
正如我所提到的,这是一个大学项目。 他们没有适当的设置和工具来捕获数据和发送。
如果 TI 能帮忙找出问题的可能原因、我会尽力帮他们解决。
e2e.ti.com/.../LCD_5F00_Display_5F00_AutoCPAP-schematic.pdf