团队、
客户尝试调试 MCT8316Z0上的硬件故障 T 似乎与片上降压稳压器相关的 RGFR。
只有一小部分电路板受到影响。
行为如下所示:
-降压用于电感模式。
-Buck 输出约为 1V 而不是预期的5V 电压(通过 VSEL_BK 引脚上的上拉电阻编程)。
与正常工作的 IC 相比,IC 过热严重。
我将提供更多脱机信息(原理图、红外图片)。
您能否帮助进一步调试行为以找出路由原因?
您能否查看原理图?
我们已经在此处看到了相关的降压常见问题解答。
提前感谢、
答
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
客户尝试调试 MCT8316Z0上的硬件故障 T 似乎与片上降压稳压器相关的 RGFR。
只有一小部分电路板受到影响。
行为如下所示:
-降压用于电感模式。
-Buck 输出约为 1V 而不是预期的5V 电压(通过 VSEL_BK 引脚上的上拉电阻编程)。
与正常工作的 IC 相比,IC 过热严重。
我将提供更多脱机信息(原理图、红外图片)。
您能否帮助进一步调试行为以找出路由原因?
您能否查看原理图?
我们已经在此处看到了相关的降压常见问题解答。
提前感谢、
答
尊敬的团队:
感谢您的帮助。 下面是关于这些问题的说明:
-您到底在哪里测量1V 电压?
-->故障模块的 VBK (5V)电压降至约0.7V
此处测量:
AVDD 也只有 Aprox 级别。 1、7V
-您能否提供 VM、AVDD 以及 SW_BK 的上电顺序图?
-是否 遵循了上述常见问题解答中的布局实践(直接连接或通过大型0欧姆 R 连接 BK_GND 和 AGND 的单独接地)?
--->地面没有分离。
请查看随附的 pdf 文件
此致、
迈克尔·M·
Brian、您好!
1) 1)在 SW_BK 引脚(在电感器之前)上看到 PWM 信号很有意思。
-->损坏的设备上没有 PWM。 仅具有大约0.7伏的恒定电压水平。
下面是正常工作器件上 SW_BK 处的 PWM 屏幕截图。


SW_BK 上的频率在~10kHz 和~40kHz 之间变化。 这是正常的吗?
2) 2) AVDD 稳压器输入是 VM 还是降压输出? (使用降压输出会在 AVDD 稳压器上产生更少的热量。)
-->我看不出 可以为 AVDD 输入在 VM 或 Buck 之间进行选择。 我认为它始终是 VM。
此致
迈克尔·M·
Michael、您好!
您能否分享降压输出上电感器的器件型号? 我们担心该电感器在低电流下可能会饱和。
VBK 和 AVDD 正在驱动哪些外部负载? MCT8316ZT 启用了电源时序控制、因此 VBK 也驱动 AVDD 输出。

在工作板上、VBK 消耗了多大的电流?
您能否关闭器件电源、并测量好单元和坏单元的 VBK 和 PGND 以及 SW_BK 和 PGND 之间的电阻?
监测 SW_BK 上的信号、以检查 FET 是否在该节点上开关。
此致!
罗伯特
下面是正常工作设备上 SW_BK 处的 PWM 的屏幕截图。
您好!
在 PWM 关闭期间、SW_BK 大于(负)-5.1V、这意味着 SW_BK 引脚驱动器未在同步上下 FET 中运行-下 FET 应导通、以便对电感电流进行再循环。 但捕获显示了振荡电压、因此可能没有正确选择稳压器模式。
我看不到 可以为 AVDD 输入选择 VM 或 Buck。 我认为它始终是 VM。
PS_PS_DIS 选择 AVDD 稳压器的时钟源。