请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8304 您好论坛、
我尝试使用 DRV8304控制 BLDC 电机。
我想使用同步1x PWM 模式作为配置。
我想知道的是如何控制 BLDC 电机、包括加速和减速。 控制用于加速和减速的 PWM 占空比变化是否足够?
我的意思是、如果在一定时间内增加或减少占空比、可以对 BLDC 进行加速或减速?
如果有建议的加速和减速控制速度的方法、请给我任何提示。
提前感谢!