主题中讨论的其他器件:DRV8320、
我们比较了 DRV8320和 DRV8350的数据(绝对最大额定值)。
我们有三个问题。
①Could 您告诉我为什么 GHx 引脚电压的绝对最大额定值(Vvcp+0.3V)低于 DRV8320 (Vvcp+0.5V)?
②Could 您告诉我、 GHx 引脚电压相对于 SHx (16V)的绝对最大额定值为何高于 DRV8320 (13.5V)的绝对最大额定值?
③让我知道 短期(例如低于50ns) GHx 引脚电压相对于 SHx 的绝对最大额定值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们比较了 DRV8320和 DRV8350的数据(绝对最大额定值)。
我们有三个问题。
①Could 您告诉我为什么 GHx 引脚电压的绝对最大额定值(Vvcp+0.3V)低于 DRV8320 (Vvcp+0.5V)?
②Could 您告诉我、 GHx 引脚电压相对于 SHx (16V)的绝对最大额定值为何高于 DRV8320 (13.5V)的绝对最大额定值?
③让我知道 短期(例如低于50ns) GHx 引脚电压相对于 SHx 的绝对最大额定值?
8350的 VCP=16V 而8320的 VCP=13.5V;您怎么说8350低于8320?
[quote userid="555784" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1205729/drv8350-about-absolute-maximum-rating-voltage-of-drv8350可否告诉我为什么 GHx 引脚电压相对于 SHx (16V)的绝对最大额定值高于 DRV8320 (13.5V)?因为设计人员希望8350的电压为16V、8320的电压为13.5V。 就像说为什么这个 FET 的额定电流为60A、另一个 FET 的额定电流仅为10A 一样????
您为何关心? 您是否担心 GHx 不足以在13.5V 或16V VGS 下打开 FET?
布赖恩
您好、Brian
感谢您回答我的问题。
①Could 您告诉我为什么 GHx 引脚电压的绝对最大额定值(Vvcp+0.3V)低于 DRV8320 (Vvcp+0.5V)?
8350的 VCP=16V 而8320的 VCP=13.5V;您怎么说8350低于8320?
→此 Vvcp 是指 Vvcp 引脚电压的绝对最大额定值 、而不是实际电压?
②Could 您告诉我、 GHx 引脚电压相对于 SHx (16V)的绝对最大额定值为何高于 DRV8320 (13.5V)的绝对最大额定值?
因为设计人员希望8350的电压为16V、8320的电压为13.5V。 就像说为什么这个 FET 的额定电流为60A、另一个 FET 的额定电流仅为10A 一样????
您为何关心? 您是否担心 GHx 不足以在13.5V 或16V VGS 下打开 FET?
→感谢您的回复。 我已经了解差异取决于设计。