This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:关于 DRV8350的绝对最大额定电压。

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320, DRV8350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1205729/drv8350-about-absolute-maximum-rating-voltage-of-drv8350

器件型号:DRV8350
主题中讨论的其他器件:DRV8320

我们比较了 DRV8320和 DRV8350的数据(绝对最大额定值)。

我们有三个问题。  

①Could 您告诉我为什么 GHx 引脚电压的绝对最大额定值(Vvcp+0.3V)低于 DRV8320 (Vvcp+0.5V)?

②Could 您告诉我、  GHx 引脚电压相对于 SHx  (16V)的绝对最大额定值为何高于 DRV8320 (13.5V)的绝对最大额定值?

③让我知道 短期(例如低于50ns) GHx 引脚电压相对于 SHx 的绝对最大额定值?

e2e.ti.com/.../DRV8350.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="555784" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1205729/drv8350-about-absolute-maximum-rating-voltage-of-drv8350 ①Could 您告诉我为什么 GHx 引脚电压的绝对最大额定值(Vvcp+0.3V)低于 DRV8320 (Vvcp+0.5V)?

    8350的 VCP=16V 而8320的 VCP=13.5V;您怎么说8350低于8320?

    [quote userid="555784" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1205729/drv8350-about-absolute-maximum-rating-voltage-of-drv8350可否告诉我为什么  GHx 引脚电压相对于 SHx  (16V)的绝对最大额定值高于 DRV8320 (13.5V)?

    因为设计人员希望8350的电压为16V、8320的电压为13.5V。 就像说为什么这个 FET 的额定电流为60A、另一个 FET 的额定电流仅为10A 一样????

    您为何关心? 您是否担心 GHx 不足以在13.5V 或16V VGS 下打开 FET?

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sakamotosh:

     

    我建议查看此 E2E 帖子: 链接

    它可以很好地解释您询问的规格。

     

    查看过帖子后、如果您仍有问题、我很乐意继续为您提供支持!

     

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    感谢您回答我的问题。  

    ①Could 您告诉我为什么 GHx 引脚电压的绝对最大额定值(Vvcp+0.3V)低于 DRV8320 (Vvcp+0.5V)?

    8350的 VCP=16V 而8320的 VCP=13.5V;您怎么说8350低于8320?

    →此 Vvcp 是指 Vvcp 引脚电压的绝对最大额定值 、而不是实际电压?

     

    ②Could 您告诉我、  GHx 引脚电压相对于 SHx  (16V)的绝对最大额定值为何高于 DRV8320 (13.5V)的绝对最大额定值?

    因为设计人员希望8350的电压为16V、8320的电压为13.5V。 就像说为什么这个 FET 的额定电流为60A、另一个 FET 的额定电流仅为10A 一样????

    您为何关心? 您是否担心 GHx 不足以在13.5V 或16V VGS 下打开 FET?

    感谢您的回复。 我已经了解差异取决于设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua

    感谢您回答我的问题。  

    我将检查链路。

    我将告诉您是否有问题出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sakamotosh:

    听起来不错,很高兴 Joshua 能够提供帮助!

    此致、

    安东尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakamotosh、  

    您是否仍需要此处的进一步帮助?  

    如果我们可以关闭此线程、请将该线程标记为已解决-或者让我们知道还剩下哪些挥之不去的操作。 谢谢!  

    此致、  
    Andrew