This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:3 PWM 模式下的不明电流扰动

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, DRV8323R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1212114/drv8323r-unexplained-current-perturbation-in-3-pwm-mode

器件型号:DRV8323R
主题中讨论的其他器件:DRV8323

大家好!

我会遇到使用 DRV8323RH 在3xPWM 模式下驱动 PMSM 电机的电流测量问题。

我正在以下条件下运行测试:  

  • 1个 DRV8323RH 栅极驱动器、配置为3 PWM 模式
  • 在中心对齐模式下配置的3个 PWM 生成通道
  • 低侧 MOSFET 激活状态下同步的3个 ADC 通道。
  • 使用相位 PWM 输入以极低速在开环中驱动三相 PMSM。

在这些条件下、  必须遵循公式 IA + IB + IC = 0。

我现在面临的问题是、我会在电机相电流上产生一些扰动。 下面的图片说明了这一点。 缩放第二张图片。 时间单位是毫秒。

扰动在周期内非常容易重现、并且不是随机的。 在图形底部、我计算三个电流的总和、我们可以说明这在大多数时间都等于0。 这一观察结果使我认为电机上实际上出现了这些纹波、但我无法理解原因。

此外、我注意到电流变化越快、 扰动幅度就越大。

请告诉我,如果你有任何想法,我的问题的原因:)


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Victorien,

    1. 是否会有 其他负载导致额外的电流消耗、例如电阻分压器?

    2.您能告诉我如何 以及在哪里测量电流吗?就像用方框图一样。  

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    1. 电机当前无负载运行。
    2. 我使用低侧感应电阻器上的硬件勘误表来测量电流。 3个通道的测量在高侧 PWM 逻辑低电平状态的中心触发。 在特定的时刻、互补低侧 PWM 处于逻辑高电平状态并处于中心状态。  我已经知道、3通道 ADC 采样符合 PWM 频率时间限制。

      在下面的图中、我将在的中心触发 PWMxL 。  
       
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Victorien,

    您是否愿意提供您的原理图?

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、
    遗憾的是、我无法为您提供电路板原理图、但您可以考虑到它遵循DRV8323Rx 数据表(P62)中所述的典型实现方案。 请注意、我的实施已使用 DRV8323的1xPWM 模式进行了广泛测试、电机能够平稳运行。

    根据我的建议、导致这种行为的原因是我在开环中运行电机。 我个人希望电机即使在开环模式下也能运行、至少能高达数百 RPM。 但事实并非如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Victorien,

    您使用哪种类型的探头来测量通过低侧感应电阻器的电流?

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、
    MCU 使用内部 ADC、我还使用外部逻辑分析仪或外部示波器。 所有解决方案均会测量 DRV8323的放大输出、而不是直接测量非常小的感应电阻器两端的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Victorien,

    您能否通过在电机上使用电流探头提供相电流的捕获数据?

    谢谢。

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、
    很抱歉回复延迟。 遗憾的是、 除了我的低侧 ADC、我没有直接测量电机相电流的工具。 您希望通过此测量获得哪些额外信息?
    谢谢!
    Victorien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Victorien,

    我们希望捕捉相电流、以查看 原始相电流中是否也存在问题。  这些信息有助于消除出现非零电流值的潜在原因、例如 DRV8323R 的 CSA。

    由于您缺少测量相电流的设备、您是否能够测量分流电阻器和分流电阻器的电压?

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../current_5F00_meas.mp4

    你好、Joshua、


    分流电阻器值为2m Ω。 驱动器测量以双向电流为中心。  电压在 SOx 引脚上测量。
    这里是我刚刚对电机以与 PWM 相位正弦波相结合的开环运行进行测量的一组结果。  
    另请参阅附加的视频、以更好地了解测量结果。

    编辑:信号包络周围可观察到的平台/峰值似乎与 PWM 的占空比刷新相匹配。 根据我的理解、它不会导致您在下面看到的电流测量值。

    放大以查看门打开/关闭状态的影响:



    这些原始测量值会为我提供相应 MCU 的内部数据。 时间为 ms、电流为安培。

    它通过缩放来给出以下信息。

    内部电流的形状非常糟糕、以至于无法使用。

    如果您需要更多信息、请告诉我。
    提前感谢您、
    Victorien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Victorien,

    根据您发送给我的波形、电流似乎没有任何问题。  

    您是否愿意再次检查当总和不为零时、ADC 在正确的时间采样? 如果它们在低侧栅极被激活时没有采样、这将导致非零和。

    此致、

    约书亚