主题中讨论的其他器件: DRV8432、 TMS320F28377S、 DRV8316
我们使用的是 DRV8316REVM。 以下是我们的观察结果:
- 我们设置控制寄存器2、以便使用 PWM_Mode 3x (无电流限制)。 在这些情况下、我们无法移动电机。 如果我们将保留位6从1更改为0、那么我们可以根据需要移动电机。
- 如果我们设置控制寄存器2、以便使用带电流限制的3x 模式、那么无论保留的位6如何设置、我们都将无法使电机移动。 板上的电流限制设置为8A、远远超出了此电机所需的电流限制。
您能解释一下这种行为吗?