This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350F:VM 和 VGLS

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1217473/drv8350f-vm-and-vgls

器件型号:DRV8350F

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

根据手册、栅极驱动器的工作电源 VM 电压显示在9-80V 范围内、第17页:使用 VM 电源的线性稳压器生成低侧栅极驱动电源电压、该稳压器将 VGLS 输出调节至14.5V。 VGLS 电源在 GLx 低侧栅极驱动器输出上进一步调节至11V。 由 VM 供电的线性稳压器为14.5V

如果 VM=12V、是否会受到影响? VGLS 是否仍然等于14.5V? 与 VM=15V 相比、VM=12V 是否有任何缺点?

谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    当 VM = 12V 时、VGLS 将大约为11.5V、VGSL 大约为10.5V、最大平均电流 VGLS 电源 将从25mA 降低至20mA。 VCP 也将看到较低的电压和20mA 的最大平均电流。  

    有关平均电流的信息、请参阅 了解智能栅极驱动应用手册的第1.5.2节

    要查看 VM 电压对 VGLS 和 VCP 稳压器输出的影响、请参阅 数据表的第7.5节。

    此致、

    约书亚