This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1,SDO 信号始终为低电平

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1215968/drv8908-q1-sdo-signal-is-always-low

Ch1cs

Ch2clk

Ch3MISO,无数据

CH4MOSI

对应于波形的操作为读取 配置寄存器(0x07)、 MCU 发送的数据为0x4747

nSLEEP 被测试为高电平、VDD 为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的原理图?  您是否在多个器件上进行了测试?  奇怪的是、SDO 并未位于 GND。  由于它在 GND 上方悬空、因此看起来处于某种高阻态。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan,ñ a

    感谢您的答复。

    这是相关的原理图,SPI 的通信引脚直接连接到 MCU 端子。

    我们测试了两个器件、结果是相同的。 您是否看到原理图中有任何错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan,ñ a

    这样的信号是否会导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、此噪声有可能会导致数据写入错误。  它在 SCL 和 SCLK 线路上吗?  您可以添加一些串联电阻以抑制这种干扰或降低 MCU 上的驱动强度。   

    此致、

    Ryan