This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2603:DRV2603的问题

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2603, DRV2604, DRV2605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1209519/drv2603-questions-of-drv2603

器件型号:DRV2603
主题中讨论的其他器件: DRV2604DRV2605

尊敬的团队:

1. DRV2603是否会在使用中出现浸入式专利问题?
2.是否有示例代码? 如果需要、您可以 向我们提供示例代码吗?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    DRV2603没有包括任何浸入许可的波形、使用时没有专利的考虑。  

    我们可提供适用于 DRV2604/5的 Linux 驱动程序。 这些器件非常相似、DRV2604/5是更新版本。  https://www.ti.com/product/DRV2604#software-development  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    请帮助确认以下内容:
    
    DRV2603:
    1.请再次确认 TI 没有提供库吗? 因为 Dataseet 已撰写关于 Immersion TouchSenseRegistered3000兼容性的文章,
    2.在使用
    
    DRV2604/DRV2605时不存在浸入专利问题:
    DRV2604和 DRV2605有何区别?
    2、图书馆的内容是什么? 它能提供多种振动模式供我们选择吗?
    3、使用中没有浸渍专利问题。 

    非常感谢。
    吉米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    我认为 DRV2603说它与 Immersion 兼容的原因是让客户知道它能够在浸入时再现波形。 它还用于包含浸入波形的固件库、此固件库可用于 DRV2603+MSP430。 然而,我们与浸入的协议到期了,我们不再提供。

    DRV2603只是一款 PWM 输入触觉驱动器。 它不包含浸泡的专有属性  

    DRV2604/05唯一的区别是04具有可加载用户自定义波形的 RAM 存储器、而05具有加载 Immersion 波形的 ROM 库  

    该库包含123个波形效果可供选择。 显示在 DRV2605数据表的11.2中。  

    所有许可均由 TI 处理、当客户从 TI 购买 DRV2605时、会向 Immersion 支付一些美分。 从客户的角度来看、他们不需要任何许可协议、也不需要支付任何版税。

    此致、
    Arthur