主题中讨论的其他器件: DRV2604、 DRV2605
尊敬的团队:
1. DRV2603是否会在使用中出现浸入式专利问题?
2.是否有示例代码? 如果需要、您可以 向我们提供示例代码吗?
非常感谢。
吉米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jimmy:
DRV2603没有包括任何浸入许可的波形、使用时没有专利的考虑。
我们可提供适用于 DRV2604/5的 Linux 驱动程序。 这些器件非常相似、DRV2604/5是更新版本。 https://www.ti.com/product/DRV2604#software-development
此致、
Arthur
Arthur、您好!
请帮助确认以下内容:
DRV2603:
1.请再次确认 TI 没有提供库吗? 因为 Dataseet 已撰写关于 Immersion TouchSense3000兼容性的文章,
2.在使用
DRV2604/DRV2605时不存在浸入专利问题:
DRV2604和 DRV2605有何区别?
2、图书馆的内容是什么? 它能提供多种振动模式供我们选择吗?
3、使用中没有浸渍专利问题。
非常感谢。
吉米
尊敬的 Jimmy:
我认为 DRV2603说它与 Immersion 兼容的原因是让客户知道它能够在浸入时再现波形。 它还用于包含浸入波形的固件库、此固件库可用于 DRV2603+MSP430。 然而,我们与浸入的协议到期了,我们不再提供。
DRV2603只是一款 PWM 输入触觉驱动器。 它不包含浸泡的专有属性
DRV2604/05唯一的区别是04具有可加载用户自定义波形的 RAM 存储器、而05具有加载 Immersion 波形的 ROM 库
该库包含123个波形效果可供选择。 显示在 DRV2605数据表的11.2中。
所有许可均由 TI 处理、当客户从 TI 购买 DRV2605时、会向 Immersion 支付一些美分。 从客户的角度来看、他们不需要任何许可协议、也不需要支付任何版税。
此致、
Arthur