This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:需要使用放大器驱动机械传动器

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1216746/drv8662-need-the-amplifier-to-drive-a-mechanical-actuator

器件型号:DRV8662

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

"我们正在玛丽女王大学从事流体力学研究

我们设计了一种使用扬声器作为执行器的器件。
为了驱动扬声器、我们使用商用音频放大器将来自 DAQC 的信号放大
扬声器使液体像打印头一样从我们的喷嘴中弹出
实际上、我想从 TI 购买一个放大器、但不确定选择哪一个
我们需要通过放大 DAQC 的信号来驱动机械传动器(扬声器或压电式)
让我解释一下我们的挑战。 目前、我们正在为此目的使用商用音频放大器 Monacor STA-200
问题是、当我们测量通过喷嘴的电流时、我们可以看到放大器引入了大量的噪声
如果这是解决我们问题的唯一方法、我会自己设计放大器。 您无法提供整个器件/参考设计/解决方案?"

请帮助提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin 酒店  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    如果噪音是唯一的问题、如何缩小建议的范围还有些不清楚。 如果他们的致动器是压电式的、客户可以选择其中一种压电式致动器、因为只有少数致动器可供选择。 如果想要扬声器放大器、他们需要的是 D 类还是 AB 类、就像线路驱动器一样? 像 TPA6211T-Q1这样的简单 器件可能是一个不错的选择。

    谢谢!
    Jeff McPherson