This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876-Q1:DRV8876的额定电流是多少? 如何计算?

Guru**** 1256690 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1216897/drv8876-q1-what-is-the-rated-current-of-drv8876-how-do-you-calculate-it

器件型号:DRV8876-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8876
  • DRV8876的额定电流是多少? 如何计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何进行计算的。  请参阅本节:

    8.2.1.2.2功率耗散和输出电流能力

    此致、

    Ryan