This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:DRV8912-Q1相关问题

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1216197/drv8912-q1-drv8912-q1-related-issues

器件型号:DRV8912-Q1

您好!,

MCU SPI 接口通过 SN74LVC244ADBR 连接到 DRV8912QPWPRQ1。 客户希望级联60个电机。 我想问是否可以驱动或是否有更好的解决方案推荐?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DRV8912-Q1支持"菊花链"操作、因此第一个器件的 SDO 引脚可以连接到链中第二个器件的 SDI。  这是我的建议。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "菊花链"的最大数量是多少?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照数据表、63。

    此致、

    Ryan