This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876-Q1:VCP 电压、CPH/CPL 电压

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1216430/drv8876-q1-vcp-voltage-cph-cpl-voltage

器件型号:DRV8876-Q1

低频是 DRV8876-Q1的原理图

没有软件、只能将12V 输入到 VM 引脚

引脚(VM、VCP、CPH)= 12V

Q1) VCP 的正常电压范围是多少?

12V VCP 正确吗?

Q2) CPH 的正常电压范围是多少?

12V 的 CPH 合适吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出现了错误。  nSLEEP 是否为高电平?

    在数据表中:

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    nSLEEP =低电平(0V)

    VCP 的12V 电压是否正确?

    它只是 VM 引脚的12V 输入。

    没有其他条件(与其他 IC 不通信)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在睡眠状态下、电荷泵会被禁用、因此 VCP ~= VM。

    此致、

    Ryan