This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332:询问有关 DRV8332 EVM 的信息

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8332, DRV8317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1213672/drv8332-inquiry-about-drv8332-evm

器件型号:DRV8332

大家好、TI 支持团队

为了查看 DRV8332产品、检查了 EVM、但确认没有该产品的 EVM。

通过另一个 E2E 链接、可以确认较低电流版本具有 DRV8312-69M-KIT 和 DRV8312-C2-KIT、但通过 TI.com 在这两个 EVM 中找不到 DRV8312-69M-KIT。

- DRV8312-69M-KIT 是否可用?

- DRV8312-69M-KIT 与 DRV8312-C2-KIT 有何区别?

-我可以购买 DRV8312-C2-KIT 吗?

-我是否需要购买上述 EVM 以外的另一个评估板以进行 EVM 审核?

-请告诉我们您在查看 DRV8332 (硬件、软件等)时需要了解的内容

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

     DRV8312-69M-KIT 和  DRV8312-C2-KIT 已不再供应。

    我将必须与我的团队协商解决方案、我将在下周结束前与您联系。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

     DRV8312-69M-KIT 和  DRV8312-C2-KIT 已停产。

    遗憾的是、这意味着您必须设计自己的 PCB 才能评估 DRV8332。

    我们 最近发布了集成式 FET 产品、这些产品提供了 DRV8316 和 DRV8317等 EVM 、它们集成了电流检测放大器、3.3V LDO 等 DRV8332以外的器件 这些器件还具有比 DRV8332更小的封装尺寸。  

    很抱歉给您带来不便、

    约书亚