This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:DRV8243和 DRV8244H 的原理图审阅

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1216379/drv8243-q1-schematic-review-for-drv8243-and-drv8244h

器件型号:DRV8243-Q1

您好、专家!

您可以帮助审查 DRV8243和 DRV8244的原理图吗、请参阅以下原理图:

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已分配此任务进行审核。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Songzhen:

    这个原理图对我来说很好! 如果您有任何其他问题、敬请告知。