This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886:斩波频率

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1215382/drv8886-chopping-frequency

器件型号:DRV8886

大家好、

您能告诉我有关 DRV8886的斩波频率的信息吗?

感谢你的帮助。

此致、

TAITO TAKEMURA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户计划使用哪种衰减模式?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能告诉我下面衰减模式的频率吗?

    衰减:自动/智能扭矩纹波控制

    此致、

    TAITO TAKEMURA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    智能调优纹波控制(STRC)没有固定频率。  电流在 iTrip 和 iValley 之间调节、如数据表的图20所示。  频率将取决于电机本身的电感和电容。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。 我还有两个问题。  

    (1)您能否告诉我智能扭矩纹波控制模式下的开关频率范围 指定为 IC 规格。  我认为 DRV8886实际上具有范围。  

    (2)您能否告诉我 慢速衰减模式下的斩波频率?  

    此致、

    TAITO TAKEMURA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 对不起、没有范围。  具体取决于负载。

    2) 2) 此器件是一个固定 TOFF、等于20us。  频率将取决于负载中的电流上升和达到 Itrip 的时间。  将在20us 的固定时间内禁用输出。  您可能会考虑斩波频率为30kHz 和50kHz 的早期器件。  新器件的 TOFF 固定不变、因此频率会有所不同。

    此致、

    Ryan